欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第111讲 冲孔模的设计(三)冲孔凹模的设计

  • 2023.01.16 10:22:56
  • 米思米
  • 1638

 【图1】(a)所示为冲孔凹模的基本形态。

第111讲 冲孔模的设计(三)冲孔凹模的设计

 p为凹模孔。凹模仅比凸模多出间隙部分(第5讲说明了冲裁加工的间隙。请参阅)。
 B是称为凹模刃口的部分。应在考虑重新研磨量的基础上进行确定。
 设想被加工材料的板厚为1cm左右的情况,积存3~4片左右的废料是可以接受的。凹模刃口过长时,可能会导致废料堵塞,因此凹模刃口不宜过长。
 d为废料漏料部分(也称平行部)。d尺寸为p尺寸的2倍左右时,易于引起废料堵塞。
 可作为其对策的形态为(b)(c)。如果形成锥度,则不易嵌入废料。(c)为难以进行锥度加工时,逐渐以台阶状增大直径的形态。这种形态可用于替代锥度。

第111讲 冲孔模的设计(三)冲孔凹模的设计

  【图2】所示为凹模。不想进行维护或不想对整块板进行淬火时使用。也适用于变更。
   圆孔时没有方向性,因此使用方便,但异形孔时,则伴随有方向性,需要利用凹模镶环进行止转。
   考虑到止转的难度或调整难度,有时也采用方形凹模镶环。

第111讲 冲孔模的设计(三)冲孔凹模的设计

   【图3】所示为针对孔距方面的注意事项。加工的孔数较多时,孔距误差就会成为问题。被加工材料较薄且间隙较小时,问题越严重。应考虑机床的加工误差或热处理产生的变形等,变更凹模的设计。因此进行调整加工时,需要判断采用一体式还是凹模或镶块式。


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities